This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388-Q1:OPA388-Q1汽车双向电流感应

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388-Q1, OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451793/opa388-q1-opa388-q1-bi-directional-current-sensing-for-automotive

器件型号:OPA388-Q1
Thread 中讨论的其他器件: OPA388

工具与软件:

大家好、我们需要感应+/-1200A 范围内的双向电流。 我们查找了 OPA388-Q1 (在数据表中提到了+/-1A)、它是否适合我们的应用(汽车电池断连单元)。 任何人对此进行确认或提供有关感应双向电流的更多信息。

无论我们是需要使用单个运算放大器进行测量、还是需要使用2个具有无源电路的运算放大器(根据产品说明书)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ±1A 限制不是器件的属性、而是电路的属性。 要调整测量范围、请调整 RSHUNT 和/或 VSHUNT

    U1B 用于缓冲基准电压。 如果您已经有一个基准电压的低阻抗源、则不需要缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 REF5025等基准电压驱动 R2电阻器的顶部、则无需 U1B 运算放大器、但您不能在没有缓冲器的情况下使用 R5/R6电阻分压器。

    OPA388输出的线性范围为相对于任一电源轨150mV、这意味着0.15V < Vout <4.85V on Vs =5V 电源电压(见下方)。

    因此、为了测量+/-1200A 电流、您必须根据计划使用的增益计算最大 Vshunt:增益= R2/R1、其中 R1=R3和 R2=R4。

    如果假设增益=10K/1k = 10、其中 R1=R3 =1k 且 R2=R4 =10k、则对于 Vs=5V 最大值、Vshunt =(4.85V-2.5V)/增益= 2.35V/10 =+/-235mV

    因此、您需要使用 Rshunt = max_Vshunt/max_Iload = 235mV/1200A = ~0.2m Ω 或更小。

    如果由于 Rshunt 内部的大功率耗散(P = Vshun*Iload = 0.235*1200A = 282W)而导致这种情况不可接受,则可以将增益增加到1000 (例如 R1=R3=100欧姆和 R2=R4=100k ),这样可以将 Rshunt 降低到2微欧姆,从而将 Rshunt  的最大功率耗散降低到 P = 2.35mV*1200A = 2.82W。