This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452100/xtr115-xtr115

器件型号:XTR115

工具与软件:

Merhaba, bu konuda yeniyim.
ESP32'nin 25 numaralı DAC pinini kullanarak 4 -20mA SSR rölesini kontrol etmek istiyorum. Ekte devremi gönderiyorum。 XTR115'in 4 numaralı pininden akımı yönetemiyorum。 Akım sürekli 安息。 esp'nin dac pinini mıdır bir hata doğrudan bağlamak? Bana bir çözüm önerebilir ó misiniz?
Şimdiden teşekkür。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erhan:

    是否可以用英语写这篇文章? 我正在看谷歌翻译,担心它可能会遗漏一些关键点。  

    此外,公司防火墙正在阻止谷歌驱动器。 您能否将原理图图像发布在此处?  

    谢谢!

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是这方面的新手。
    我想使用 ESP32的 DAC 引脚编号25控制4 -20mA SSR 继电器。 我是在附件中发送电路的。 我无法管理来自 XTR115引脚4的电流。 电流始终保持恒定。 直接连接 ESP 的 DAC 引脚是否是错误的? 您能给我推荐一个解决方案吗?
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erhan:

    感谢您的理解。  

    您需要避免将 IRET 连接到公共接地。 实际上、您需要这样连接您的系统:  

    对于来自 IN 的电流比、正确连接 IRET 中的电流以匹配预期 Iout (4 -20mA)至关重要。