This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451572/lm358-lm358

器件型号:LM358

工具与软件:

嗨、团队:

您能解释一下该电路的输出是怎样的。 这里给出的 VG1 =-2V 并提供-1.65V 的负失调电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maheswari,

    1. 您的电路是反相加法放大器。  它使用方程式 Vout = Vg1*(-R3/R1)+ Vg2*(-R3/R2)。  在您的问题中、您无法确定 Vg2的值。  我们可以使用公式来计算输出、但我需要知道 Vg2。
    2. 本文档将介绍反相加法放大器拓扑:   反相求和电路
    3. 您还可以使用 TINA SPICE 通过选择来计算您的直流输出 Analysis>DC Analysis>Calculate nodal voltages. .  这样做将在每个电压表上显示直流电压。

    此致、艺术