This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:如何增加差分放大器电路中的相位裕度

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452978/tlv9002-how-to-increase-phase-margin-in-a-differential-amplifier-circuit

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件:TPSM63610

工具与软件:

您好!

我正在考虑一种可以通过在 TPSM63610中添加外部电路来控制 CC 的电路。
我所指的应用手册如下所示。
我将 TLV9002用于 CC 控制电路、因为本应用手册中使用了该电路。 它在图3-1中使用。

在我创建的电路中、开关频率不稳定。
我怀疑这是因为 CC 电路中使用的差分放大器电路的相位裕度很低。 是否有办法增大差分放大器电路中的相位裕度?
我认为它也会受到噪声的影响、因此我想减慢响应速度并增加相位裕度。

此致、

如何对基于 PCM 的降压稳压器实施简单的恒流调节方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-san:

    图3-1中 C1的位置不正确。 首先移除此电容器  

    • 添加寄生电容

    –如果使用的是完美的运算放大器、则每个有用的运算放大器电路应该都具有相同或更好的工作性能。  完美的 运算放大器具有无限 增益。 因此 输入之间的电压将为零。 因此、放置在 输入之间的任何负载都将具有零电压和零电流、但始终没有任何影响。 因此 、该电容器 仅与实际运算放大器的缺陷相互作用。 只有最优秀的专家才能 从这样做中获益。 所谓的优势 会随运算放大器性能而变化 、如果 使用替代运算放大器、也会发生变化。 运算放大器电路最好的部分是、外部组件设置 电路功能、任何足以完善运算放大器的组件。

     

    以下更好。 使 R5、R6不为零。