This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6518:VCM 引脚(引脚13)的输入电压范围

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1451168/lmh6518-input-voltage-range-of-vcm-pin-pin-13

器件型号:LMH6518

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMH6518并且有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ A

VCM 引脚(引脚13)的输入电压范围如何?

数据表中未提到它。

我认为和 VOCM 电压范围(0.95~1.1V)一样、这种理解是否正确?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    抱歉与数据表中使用的命名约定稍有混淆。 VCM (引脚13)和 VCM_AUX (引脚16)的电压规格为0.95V (min)至1.45V (max)。 EC 表在第7页中突出显示了该设计、称为 VOCM。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的答复。

    我理解。

    我将与客户分享这些信息。

    此致、

    Shinichi