This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:VBUS 引脚在芯片上熔断

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452803/ina260-vbus-pin-blowing-up-on-chips

器件型号:INA260

工具与软件:

您好!  

我们有一个相当简单的电路、用于通过3个 INA260和一个 Raspberry RP2040微控制器监控3个直流电压。

直流电压为24V 电池。 使用2405 TRACOPOWER 稳压器为 INA 供电、RP2040有自己的3.3V 稳压器、它们共用同一个接地。

我们的问题是、我们不断地吹扫 INA260芯片中的孔洞、但我们无法弄清其中的原因。 99%的电池肯定是在 VBUS 引脚上、因为这个引脚有时会变色。

IN+和 IN-引脚保持悬空。

损坏始终在同一位置。

我们还有另一个使用 ATMEL328P 的系统、它带有分压器和5.1v zender 二极管、直接连接到模拟引脚、不会损坏相同的电路。 对我们来说、INA260是一款全新产品、我们希望在更多项目中使用它、但到目前为止、我们还无法做到这一点。

任何指针都很好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、  

    感谢您使用 E2E! 我有一些可能会引起问题的想法:

    -是否有可能在这里看到更多的原理图,即,任何附加组件连接到设备运行?

    -您试图用该设备测量多大的电流? 这种损坏是在通电期间迅速发生、还是更像是暴露时间延长型损坏? 负载线路是否以任何方式具有电感?

    -您是否查看过2405上的过冲以及 VBus 线路的关断情况? 如果这些电压  以任何方式出现振铃、则反冲可能会使电压低于器件的绝对最大值、即-0.3V (和 VS 引脚的过冲为6V):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。 Im 不确定我可以在公开论坛上分享多少信息。

    2405通过4001二极管由3个电压输入中的任何一个供电。 因此、当 VBUS 上存在电压时、INA260始终在5V 侧上供电。 2405还为其它 IC (MAX485、PCA9685PW)供电。 VBUS 引脚直接连接到直流母线。

    我们不使用 INA 测量电流、IN 引脚悬空。

    故障似乎是随机发生的、我们不知道何时或如何发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、  

    我懂了。  如果您愿意、我会向您发送一个朋友请求、并将敏感信息远离论坛。 在电流测量中、如果不测量电流、通常建议将输入短接至 GND。 我建议在开启和关闭期间抓取 VBUS 波形的示波器屏幕截图以及您可能在系统中切换的任何其他可能的负载条件、并尽可能与我分享。