This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:模拟输入电压限制

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452704/amc3330-analog-input-voltage-limits

器件型号:AMC3330

工具与软件:

专家、您好、我是第一次使用隔离放大器。 我正在检查我的共模电压电平是否完全在指定限值范围内。 如果我的理解是正确的,随附的图像说3个案例的 Vinp 和 Vinn。 如果我的 Vinp 和 Vinn 不是按照任何这些情况。 我们假设 Vinp-Vinn<1或 Vinp-Vinn>1.25。 如何使用此数据满足我的要求?  

以下是计算得出的 VINP 和 VINN 的最小、典型和最大值。  从根本上而言、我想知道如何使用数据表中提到的信息来检查我的输入是否会引起削波。

VINP V. 0.40. 0.47. 0.57.
VINN V. -0.40. -0.47 -0.57.
平均分量 V. 0.80 0.94. 1.14.

提前感谢、

Abhinand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinand:

    共模输入电压为(VINP-VINN)/2。  因此、假设 HGND 为0V、上面列出的 VINP&VINN 值不会违反任何共模输入电压条件(对于列出的3种情况、Vcm 为0)。

    器件的输入范围指定了2个范围。  为了获得出色性能、您应该将输入信号限制在线性输入范围(+-1V)内。  在1V 和1.25V 之间、您将处于输入的非线性范围内、性能可能会更低。  1.25V 是输出开始削波之前输入可能具有的最大电压。

    在上述情况下、当输入电压为1.14V 时、输出不会被削波、但精度将与输入处于线性范围内时不同。

    谢谢。