This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:使用分压器保持在 INA220 320mV 输入范围内

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, INA220, INA228, INA236, INA232, INA237, INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452288/ina220-use-voltage-divider-to-stay-within-ina220-320-mv-input-range

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: INA228INA236INA232INA237、INA238、 INA234

工具与软件:

尊敬的 TI:

   我想使用 INA220来测量电阻器上的小电流、但预期压降为1.08V、大于数据表中提供的320mV 输入限制。

   我的解决方案是将一个电流极低的分压器与电流检测电阻并联、以将压降从1.08V 降低至270mV。  

   附加了一张图片。  原理图中的实际电路具有数据表中提到的滤波电阻器和电容器。  VBUS 连接到电压源。  INA220的 VCC 为+3.3V

   它可以在仿真中使用、但我想知道 TI 是否有任何评论或有更好的方法。

                                              -芒果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mango:

    通常不建议这样做。 理想情况下、可以 使用正确值的分流器替换741kΩ 分流电阻器以获得所需的电压电平。 如果这不适用于您的系统、那么最好添加一个与741kΩ 内联的小串联电阻器来用作分流电阻器。 如果您需要使用如图所示的分压器、那么最好使用输入偏置电流较低的器件、例如 INA228、INA238、INA237、INA236、 INA234或 INA232。 INA220的输入偏置电流相对较高、会在此设置中导致额外误差。

    此致、

    Mitch