This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:静电放电

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452374/opa828-electrostatic-discharge

器件型号:OPA828
主题中讨论的其他器件:OPA192

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户正在评估 OPA828。 OP828的静电放电±2000V。 但一些运算放大器情况(例如 OPA192)为 ±4000V。

  1. 这是否是运算放大器内部的保护电路差异所致?
  2. 我们能否通过外部元件提高 ESD 抗扰度?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.是的。

    一般来说、内置 ESD 保护仅适用于在自动化制造过程中发生的 ESD 事件、以及信号可以被人触摸或(未)插入的应用、需要额外的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了重现良好 ESD  抗扰性、推荐使用哪种电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您对 ESD 的预期(在测试中或实际)以及信号线上您可以承受的电容/电阻大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro、

    我同意克莱门斯的观点。  感谢他出色的评论和支持。

    下面是一些分立式 ESD 保护器件:  https://www.ti.com/passive-discrete/diodes/esd-protection-diodes/products.html

    以下是一些 TVS (瞬态电压抑制器二极管): https://www.ti.com/passive-discrete/diodes/tvs-diodes/products.html

    这两种器件都可以有效地防止 ESD;不过、TVS 二极管旨在帮助防止各种不同的过载事件、但 ESD 保护二极管更仅限于 ESD 保护。

    通常、这种保护还包括一个串联电阻器、用于限制故障条件下的电流。   运算放大器高精度实验室 介绍 ESD 和 EOS 部分中的输入保护。

    此致、艺术