This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074-TL074:EP 的偏置电源拓扑

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL074H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452779/tl074-ep-bias-supply-topolgy-for-tl074

器件型号:TL074-TL074 - EP
主题中讨论的其他器件:TL074TL074HOPA4991-OPA4 EP

工具与软件:

团队成员、您好!

这是电机驱动中采用 TL074QDRP 的模拟输出应用。 TL074QDRP 的偏置电源为0V (VCC–)和15V (VCC +)。 借助此配置和下面的电路、当引脚10为0V 时、TL074引脚8的输出为12V。 然而、当 VCC OPA-引脚从(0V)更改为(-1V)并且 VCC +为15V 时、使用这种双路偏置电源、OPA 的输出正常。 我们很好奇它为什么在单偏置电源下不起作用。 您能帮助检查这个问题吗! thnak.s  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电压超出了共模输入电压范围。 TL074-TL074 EP 需要对两个电源至少具有4V 的室温。

    TL074H 具有轨到轨输出、允许输入端电压低至 VCC−。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    我同意克莱门斯的看法、即您正在共模范围之外运行。  当超出共模范围时、放大器将无法像普通的运算放大器那样工作、并且输出可能无法预测。  推荐的 OPA4991-OPA4991-DAC 替代产品 EP 具有轨到轨输入、因此它允许从负电源到正电源的共模电压。

    此致、艺术