This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:短路保护问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4192, OPA192, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452955/opa192-short-circuit-protection-question

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: OPA2192、OPA4192

工具与软件:

您好!

那么、数据表说、部件可以承受无限短路(接地)、但我想知道这是否在整个温度范围内都正确吗?

在接近 150°C  时、当输出短路时、该器件仍可灌入大约25mA。  

假设我的电源是+/-15V。

因此、在150°C 附近、如果放大器尝试驱动负输出电压、而输出短路、则该器件的功率耗散为225mW。 当然、这会推动结点通过150°C (忽略静态功耗)? 我缺少什么吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stanley、

    • 一般而言、对于大多数现代放大器、设计(和测试)短路限值是为了在额定的温度限值范围内运行。  当消耗过多电流时、短路限制会限制输出晶体管驱动。   运算放大器输入和输出摆幅限制 详细说明了电路。   
    • 对于 OPA192、还有一种额外的保护机制。  OPA192具有内置过热保护(请参阅第8.3.4节)。  对于该器件、如果裸片变得过热、输出驱动将关闭、从而降低功率耗散。  一旦温度下降、输出将重新开启。
    • 并非所有放大器都包含过热保护功能。

    我希望这对您有所帮助!  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、感谢您的响应、这帮了我们很多。

    一个后续问题。

    那么对于多放大器封装 OPA2192和 OPA4192、如果一个放大器 接地短路并 进入热保护状态、这是切断整个芯片的电源、还是仅仅切断短路的放大器?

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stanley、

    问得好。  由于所有运算放大器都位于同一个芯片上并且芯片处于相对一致的温度、因此它们都应关闭。  这种情况下的关断意味着输出与负载断开。  我想如果芯片上存在显著的温度梯度、一个输出就会保持开启、而另一个输出则会断开连接、但一般来说、我认为芯片的温度会相对均匀。   

    此致、艺术