This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:RMS 转直流转换器

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190EVM, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449187/ina190-q1-rms-to-dc-converter

Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

你好。

我们希望监控直流电压中的纹波。
直流电压约为10V、纹波范围为 P 至 P 3.5V
TI 是否有用于在特定频率范围内监控条件的解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文本中丢失了它、然后将其附加到这里。
    频率范围:20 Hz 至25 KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡慧泉先生:

    您可以通过  以下方式来监控纹波:使用 EVM 重新创建该电路:www.ti.com/.../INA190EVM、或使用该模型在 TINA-TI 上对其进行仿真:
    e2e.ti.com/.../sbomai7b tsc

    此致!
    Mallika Senthil