This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:VICR 或共模输入范围和仿真模型

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450612/lm2901-vicr-or-common-mode-input-range-and-simulation-model

器件型号:LM2901

工具与软件:

我使用 pspice 仿真模型对 LM2901进行仿真。 我注意到、在 subkt 模型中它表示:"*如果输入超出建议的输入电压范围、输出将浮动至1/2 Vs
*如果电源电压超出建议的电源电压范围、输出将浮动至1/2 Vs
*真正的设备不会这样做。"

我还在数据表中注意到、"4"输入或共模电压都不得变为负值超过0.3V。共模电压范围的上限为 VCC +–1.5V;但是、一个输入可能超过 VCC、只要另一个输入保持在共模范围内、比较器将提供适当的输出状态。 任一输入或两个输入都可以达到 VCC 最大值而不会造成损坏。"

在仿真中、非反相输入保持在固定的2.5V 基准电压。 VCC 为5V。 反相输入大于3V、在整个温度范围(VCC - 2V)内违反 VICR 要求。 在仿真中、输出悬空到2.5V、如 pspice lib 文件中所述。 如果我将反相输入降至3V 以下、则输出会根据需要在0V 至~5V 之间完全摆动。

我的问题是、根据上述数据表中的语句(只要另一个输入保持在共模范围内、就会出现正确的输出状态)、实际器件在与仿真相同的 VICR 条件下是否在硬件中正常运行? 例如、一个输入为+2.5V、另一个输入为+4V、VCC 为+5V。  

我的后续问题是、如果真实器件不是问题、为什么仿真模型不代表真实器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    答案是肯定的-只要其中一个输入在线性电压范围内(V-)< Vcm <(V+)- 2V、比较器就会提供有效的输出电压-如下所示。

    免责声明: 如果输入超出建议的输入电压范围、输出将浮动至1/2 Vs、 如果电源超出建议的电源电压范围、输出将浮动至1/2 Vs  仅在此处提醒用户违反数据表条件; 但是、在按下电源或输入共模电压超过绝对最大额定电压之前、这不会改变适当的输出电平-在这一点上、实际器件可能会损坏。

    下表仅显示可能损坏器件的情况-这些规格不会覆盖建议的线性工作范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek。 很棒的回答、就是我想要的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。  祝您设计顺利!