This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:阻抗

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452087/lm324-impedance

器件型号:LM324

工具与软件:

何处查找 LM324的开环输入阻抗和开环输出阻抗 datasheete2e.ti.com/.../LMx24_2D00_N_2C00_-LM2902_2D00_N-Low_2D00_Power_2C00_-Quad_2D00_Operational-Amplifiers-datasheet-_2800_Rev.-D_2900_-_2D00_-lm324_2D00_n.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    请参阅图5-20

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art Kay

    感谢您的响应。

    您能帮我弄清楚开环输入阻抗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中未提供所附阻抗与频率间的关系图。

    如果可能、您可以指导我、如何获取这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    抱歉,我误读了您的原始文章。  您的要求 开环输入阻抗 我给了你 开环输出阻抗 .  但是、我发布的图形在数据表中、因此我想确认我们看的是相同的数据表:  LM324.  在数据表中搜索图5-20、您会找到我提出的图。  如果你没有找到这个图,比什么非常奇怪的事情发生与你下载 vs 什么我得到.  请仔细检查。

    有关开环输入阻抗、您应查看"输入电容"规格(如下所示)。  对于大多数 数据表、这被称为"输入阻抗"。  通常、该规格提供运算放大器输入端的阻抗和电容。  这是本数据表中提供的信息、只称为不同的信息。  请注意、两者之间实际上没有区别 开环输入阻抗 闭环输入阻抗 .  另一方面、开环情况下和闭环情况下的输出阻抗有很大不同。

    很抱歉沟通有误。 我希望这对您有所帮助。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art

    谢谢。

    YA 我在 LM324-N 中搜索、数据表中没有有关阻抗的信息。