This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY Explorer (V2.8.2.0)图形问题和固件加载失败

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25758EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452265/usb2any-usb2any-explorer-v2-8-2-0-graphical-issues-and-firmware-load-fails

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: BQ25758EVM

工具与软件:

附加三幅图像:

  1. 屏幕1:已将 USB2ANY 插入计算机。 已运行 USB2ANY Explorer 软件(v2.8.2.0)。 表示固件已过期(无法检测固件)。
  2. 屏幕2:按"确定"进行更新、它们是图形问题、没有出现任何情况。
  3. 屏幕3:已拔下 USB2ANY。 在按住 BSL 按钮的同时、插入 USB2ANY 并执行相同的过程... 和结果相同。

运行 Windows 11。

希望将 USB2ANY 用作 BQ25758EVM 的接口。

感谢你的帮助。

Alex Osborne