This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:单电源缓冲器配置-正电源轨问题

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452760/lmc6482-single-supply-buffer-configuration---positive-rail-issue

器件型号:LMC6482

工具与软件:

在我的应用中、安装在 PCB 上的放大器在缓冲器配置下以0V 至10V 单电源模式供电

当 IN+为10V 时、输出为9.55V。 输出不会达到正电源轨。

将输入电压从0V 更改为10V I 获得了 Vout 的下图  

您可以看到、如果 Vin 超过9.55V 的值、则输出仍保持在9.55V。

为什么我无法达到正电源轨?  

如何解决该问题?

提前感谢、

Emanuela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可达到的输出电压取决于输出电流(请参阅图5-3/5-4)。 负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuela,

    我同意克莱门斯的观点。  您使用的是什么负载和电源?   另外、您正在使用什么电源?  我假设您使用的是10V 的电源、但如果不是、我们可能需要寻找其他问题。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    以下是该器件的使用方法

    我使用10V 电源。

    当 IN+为10V 时 、在空载条件下输出电流为10.2mA。

    在与输出引脚 I 测量值10V 相同的条件下、从 PCB 上拆除元件并将其外部安装。

    为什么? 这可能是布局问题吗? 放在我使用的布局部分的下方

    提前感谢、

    Emanuela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuela,

    • 您说:  当 IN+为10V 时 、在空载条件下输出电流为10.2mA。  我想您是指运算放大器输出电流。  运算放大器输出电流是从运算放大器输出引脚(在本例中为引脚1)流出的电流。  对于任何空载运算放大器、输出电流都是0A。  因此、我认为、当放大器空载时、运算放大器输出电流为10.2mA 是没有意义的。
    • 假定输出电流为10.2mA、输出摆幅应该被限制在距离电源轨大约0.7V 或者最大输出9.3V。  您实际上测得的摆幅比这更好。  这似乎是正常行为。  使用下面的图5.3:   
    • 我看了看你的布局,我看了看你连接的原型板。  它们看起来正确且相同。   PCB 版本实际上应该要好得多、因为它具有局部去耦电容器。  如果小型 PCB 上的版本的工作效果优于负载电流、则可能有所不同。   
    • 所有放大器都有一个输出摆幅限制。  总之、这意味着运算放大器输出将无法一直进入电源电压。  在某些情况下、输出摆幅限制可能与电源轨相差几伏。  不同的放大器将具有更好或更差的输出摆幅限制。
    • 您实际上需要将运算放大器电源设置为高于最大输出摆幅限制。
    • 实验室视频 输出摆幅视频涵盖了这一主题。  另见  运算放大器输入和输出摆幅限制 更详细地介绍了该主题。  建议大家复习相关内容。

    此致、艺术