This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333:采用 PT1000的硬件设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIPD170, INA333, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452425/ina333-ina333-hardware-design-with-pt1000

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件:TIPD170、、 LM7705

工具与软件:

我实现了这个设计。  在本设计中、我的目标是使用 PT1000电阻器测量温度。 处理器的模拟输入范围为0V 至3.3V。  

在设计" www.ti.com/.../TIPD170时、我将这一应用作为参考。

该电路的输出介于-40度0.35V/+80度0.82V 之间。 但我想将这些温度之间的 mV 输出调节为0V (-40度)/3.3V (80度)。

我需要在电路中更改什么?  

我应该如何按照路径进行设计更改?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gulbahar:  

    仪表放大器输出摆幅无法一直摆动到电源轨、请参阅特性表和典型图。 我们还提供模拟工程师计算器(https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC)、用于输入您的特定应用条件、以查看什么是输入和输出摆幅限制。  

    在+3.3V 单电源中 、 Vcm 为1/2 Vs 时、最大输出摆幅范围约为3V。  

    如果您需要在输出中包含0V 电压、则需要将电源电压更改为双电源电压、但无论您为电源电压选择何种电压、输出摆幅的上限仍将受到限制。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    如何使用 INA333实现双电源? 我完全不明白、您能建议任何来源或图纸吗?

    此外、我不能让这个设计的电压超过3V。 您可以建议我选择另一个可以在0V 和3.3之间读取的运算放大器和电源吗?

    此致、

    Gülbahar μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gulbahar、  

    对于双电源、我们意味着您需要负 V-电源电压以提供足够的输出余量来输出0V 信号。  

    大多数客户不一定有一个带有负电压的低压总线。 解决这一问题的方法是使用连接到 INA333的 V-的 LM7705来提供稍负偏置。

    这将解决 输出摆幅问题到0V、但正如 Ashley 在上面提到的、输出3.3V 时仍然会遇到问题。 可靠地摆动到3.3V 的唯一方法是使用足够大的电源、以提供足够的摆幅。 模拟工程师计算器将使您能够确认所有这些摆幅值。 如果我们查看现有的3.3V 电源、您可以看到、我们只能输出3.091V、采用1/2 Vs 共模。 这意味着我们可能需要将 V+电源增加到至少3.6V 才能可靠地输出3.3V。  

    解决这个问题的最简单和最可靠的方法是改变 INA 所需的摆幅范围。 更合理的设计将使用0.3V 至3V 的电压标度、而不是使用0V 至3.3V 的电压标度。 是的、这将有效地放弃 ADC 中的分辨率、但是您将不必担心 INA 的非线性运行。 此外、您将能够检测 RTD 与 INA 断开连接时的故障状况。 最后、如果传感器温度范围略微超出:85°C 或工作温度-45°C、则最好有足够的额外感测空间。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob