This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404Q1EVM:有关 TP6404放大器/EVM 软件使用的问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452919/tpa6404q1evm-questions-regarding-the-use-of-the-tp6404-amplifier-evm-software

器件型号:TPA6404Q1EVM

工具与软件:

支持人员告诉我们在这里发布一篇文章、因此我的支持聊天中的问题被复制到这里、提前感谢您。

使用 PurePath 设置和配置放大器后、是否可以独立地将放大器用于边缘的嵌入式应用?

还有一个特定于应用的问题:您是否可以确认我可以在 BTL 模式下组合通道1和2、也可以在 BTL 模式下组合通道3和4? 当我们这样做时、四条放大器线路中的每条线路最多可以驱动2欧姆。 是这样吗?

如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    在应用中、需要使用 I2C 来读取和写入器件。  器件中没有存储器。  应用中需要一个控制器。

    在 BTL 模式下、所有4个通道都可以驱动2 Ω 负载。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 在我们的应用中、放大器的输入将是模拟信号(来自 DAC 的输出)。 因此、我们不需要放大器来执行任何信号转换或生成。 我们设置和配置放大器后、我希望我们可以简单地使用 RCA 线将 DAC 输出连接到放大器的模拟输入端子、然后在输出端获取放大的信号。 因此、我假设我们不需要将 I2C 用于我们的应用。 如果您冷确认、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    似乎你想要对它进行编程、然后忘记它。  遗憾的是、需要对输出级进行监控、以确定是否存在将输出级置于 Hi-Z 中的故障条件、直到通过 I2C 对其采取行动、以便查看故障情况并将输出级重新置于播放模式。  如果我对"计划和忘记它"的想法有误、请更正我。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这确实是我们希望做的。 我们想对放大器编程而忘记它、希望它能继续使用编程设定的设置。 只是为了澄清一点、我们是否应该假设由于可能发生的潜在故障而无法实现这一点? 如果是、故障在正常运行期间是否常见? 最后、如果此放大器不适合我们的需求、您可以推荐任何其他带宽高达60Hz 的 TI 放大器吗? 我们之所以购买这些放大器、是因为它们具有高带宽(高达100 KHz)并且具有多个通道。 但我们可以很乐意切换到另一种 TI 放大器、只要我们可以获得60Hz 带宽并且最好具有2个通道或更多通道即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    对于精心设计的产品、不应发生故障。  您可以阅读数据表、了解如何处理故障。  您可以根据使用该器件的风险作出决定。   

    此致、
    Gregg Scott