This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:我是否理解测量/转换需要多长时间?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454467/ina3221-is-my-understanding-of-how-long-a-measurement-conversion-will-take-correct

器件型号:INA3221

工具与软件:

当 AVG 位设置为0x7、VbusCT 位设置为0x7且 VshuntCT 位设置为0x7时、我的说法正确吗:芯片读取全部3个通道的分流和总线需要~50.6秒?

(8.244ms[VbusCT]+8.244ms[VshuntCT])*1024[AVG]*3[通道]=50.6秒


谢谢!

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    是的、您的计算正确。 我要添加的唯一内容是器件间的转换时间存在一些差异、因此、获取所有三个通道上的数据所需的最大转换时间将接近55.7s。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV