This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:隔离型反激式转换器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454184/ucc28750-isolated-flyback-converter

器件型号:UCC28750

工具与软件:

TI 是否有可以满足以下要求的任何开关电压稳压器、或者 UCC28750可用于以下要求?

要求:

  • 输入电压 :10V 至60V 或10V 至48V
  • 输出电压 :12V、5V 和48V (与初级侧隔离并相互隔离)。
  • 输出功率 :3瓦
  • 效率 :70%至80%
  • 次级侧调节 :必填项

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 UCC28750是为离线应用而开发的、因此我认为没有一款器件适合您的低电压应用。  但是、我们确实有一个庞大的参考设计库、您可以通过以下链接找到该库。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您只需在搜索引擎中输入您的输入和输出功率要求、搜索引擎就会为您提供 TI 满足您需求的参考设计。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 UCC28750是为离线应用而开发的、因此我认为没有一款器件适合您的低电压应用。  但是、我们确实有一个庞大的参考设计库、您可以通过以下链接找到该库。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    您只需在搜索引擎中输入您的输入和输出功率要求、搜索引擎就会为您提供 TI 满足您需求的参考设计。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、