This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:非对称电源

Guru**** 2787505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454001/opa990-asymmetric-power-supply

器件型号:OPA990

工具与软件:

OPAx99的数据表指定了±20V 或2.7V 至40V 的电源
我想使用放大器:

-使用+5 V 和-25 V 的非对称电源、和

-在反相放大器配置中,负输入引脚在建议的输入电压范围内,正输入引脚连接到0V

我没有看到任何问题、但 TI 能否确认这种非对称电源也适用于芯片?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JS、

    通常、对于运算放大器、使用非对称电源不是问题。  将共模范围视为一种确认此配置不是问题的方法是正确的。  OPAx990是一款轨到轨运算放大器。  因此、在您的情况下、共模范围将是-25.2V 至+5.2V、因为共模将扩展到超出电源轨0.2V。  在一个反相配置中、Vin+在 GND Vin-处时也将为0V。  这很好地位于共模范围内、因此您没有问题。  当然、您的输出摆幅也被限制在大约-24.7V 至+4.7V (取决于负载)。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时回复!