This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A-Q1:INA310A2-Q1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453957/ina310a-q1-ina310a2-q1

器件型号:INA310A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA310A

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在研究一个涉及使用 INA310A 电流感应放大器的项目、我有 一些关于该项目的功能的具体问题:

  1. INA310A 电流检测放大器能否区分浪涌电流和正常工作电流? 这种区别对于我的项目至关重要、因为它涉及识别瞬态浪涌电流和稳态工作电流。

  2. INA310A 电流感应放大器是否适用于测量电感和电机负载应用中的电流?

  3. 是否可以调整过流(OC)跳变阈值时间? (在发生过流之后等待一段时间、然后在超时设置 OC 警报之后)

如果您能就这些事项提供详细信息或指导、我将不胜感激。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind:

    下面是我对您的问题的回答:

    INA310A 仅测量电流并将输出报告为电压。 就浪涌电流而言,您可以通过查看带宽 1.3 MHz 来查看 INA310A 是否可接受。 因此、如果这对您来说足够快、那么您将能够检测到浪涌电流。  

    2.可以、您可以在任何满足器件要求(如电源电压、共模电压等)并且精度、带宽和其他器件参数满足您要求的应用中使用 INA310A 测量电流。  

    3.否、无法调整 OC 计时。 如果您需要延迟、可以向 OC 引脚输出添加一些延迟电路。

    此致、

    Mitch