This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC271B:TLC271B 温度漂移大于 TLC271

Guru**** 2888640 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA186, TLC271B, TLC271, TLV9101, TLV9151, TLV9141, OPA170, OPA171, OPA2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453593/tlc271b-tlc271b-temp-drift-large-than-tlc271

器件型号:TLC271B
主题中讨论的其他器件: TLC271TLV9101、TLV9151TLV9141OPA170、OPA171OPA2186、OPA186

工具与软件:

你(们)好

我们设计了一种精密温度计、原始设计采用 TLC271、但失调电压太大、因此我们在设计中选择 TLC271B

但我发现 TLC271B 温度漂移比 TLC271大

您能否建议一个偏移与 TLC271B 相似、温度漂移与 TLC271类似的解决方案

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC271和 TLC271B 的额定温漂相同、为1.8 μ µV°C

    TLV9101:µV 电压1.5mV、温漂0.6 μ V/°C、GBW 1.1 MHz
    TLV9151:µV 电压为0.75mV、温漂为0.3 μ V/°C、GBW 4.5 MHz

    如果您需要8引脚封装:
    TLV9141:µV 电压1mV、漂移0.7 μ V/°C、GBW 0.1 MHz
    OPA170:µV 1.8mV、温漂0.3 μ V/°C、GBW 1.2 MHz
    OPA171:µV 1.8mV、温漂0.3 μ V/°C、GBW 3 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、

    我同意克莱门斯的观点。  一如既往地感谢 Clemens 对 E2E 的支持。  要添加到他的评论:

    他推荐的放大器都是极好的选择、并且在与 TLC271相似的类别和价格范围。  如果您希望大幅减小失调电压和温漂、可以选择零漂放大器。  其中一些选项的成本相当低、并且总失调电压和温漂将比列出的器件高出数百倍。  例如、OPA186 在1k 数量上为0.4美元、而双通道 OPA2186在 0.42美元。

    此致、艺术