This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168-Q1:电流检测放大器测量误差 INA168-Q1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454968/ina168-q1-current-sense-amplifier-measurement-error-ina168-q1

器件型号:INA168-Q1
主题中讨论的其他器件:INA168

工具与软件:

大家好!

我将在卡中使用 INA168QDBVRQ1、

RS = 0.02 Ω

RL = 200k Ω

CL=100p

我正在使用10kHz 30%的 PWM 测量24DC 电机的电流

直流电机电阻为5.84欧姆。

24V、PWM 为10kHz 30%= 7.2V、因此电流为7.2/5.84=1.2A

在所有测试中、我在 RS 电阻器上测量了~20mV、它正常。

我计算了输出电压、结果应该是0.8V、但我测量了输出电压、结果是0.4V

我更改为 CL=1n、输出电压为0.2V

在直流条件下、输出电流正常为0.8V

可能是什么原因? 如何修复电路?

RS = 0.02欧姆可能太低、所以输出电流很低?

我需要提高电容值、使其达到 VPP 电流的平均值。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊加尔  

    感谢选择 E2E。

    我想确保我了解您是如何设置问题的、因为我在计算中得到的结果略有不同。 从 INA168产品说明书来看、输出公式为  

    5kΩ=(Rs *为* RL)/ VOUT

    这里有几点:首先、虽然差异很小、但此处感应电阻相对于直流负载电阻足够大、您应该在电流计算中包含该电阻。 这会将总负载线路电阻增加至(5.84 + 0.02)= 5.86Ω、当施加24V 电压时、全电流为4.096A。 流经负载线路的30%占空比将产生平均1.23A 电流、因此与您的原始计算一致。 但是、如果应用上述步骤、  

    VOUT =(0.02 * 1.23 * 200kΩ)/ 5kΩ= 0.984V

    CL 会的 在这里转动。 由于这是电流输出器件、负载电容器将与此处的负载电阻器一起充当低通滤波器、并滤除纹波电流。 不过、最终结果将取决于此滤波器的调节范围、并在权衡器件带宽时消除纹波。 我对您的模型进行了快速 TINA 仿真、如您所见、在 A 上 很好 低截止电压(即1uF 的超高电容器)时、平均电流收敛到~1V、这是预期的平均值。 您可以调整模型中的电容、以找到满意的纹波。  

    e2e.ti.com/.../3022.sboc161b.TSC