This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:采样率

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454947/ina232-sample-rate

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件:INA234、

工具与软件:

您好!

我可以知道  INA232和 INA234采样率吗? 我找到了采样率为500kHz 的 INA232 8.1.4菜单前端。

是否意味着1/500k = 2us?

因为我们需要支持如下所示的 NVMe SSD 规格 v2.6。

它提到需要支持4uS 或更低的采样间隔。 我们需要仔细检查 INA232或其他器件可以满足的值。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、采样时间为2us (1/500k)。 INA232和 INA234的采样率均为500kHz、这意味着采样时间为2us。

    此致!
    Mallika Senthil