This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:查询高温下的 IC 问题

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454741/lmv358-inquiry-on-ic-issues-at-high-temperature

器件型号:LMV358

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户正在使用 LMV358、并有关于 IC 环境温度何时高于绝对值的一些问题、

当环境温度超过150℃ 一段时间时、可能会出现什么问题?

2.当环境温度高于150℃ 时、IC 是否通电是否很重要? 换句话说、如果 IC 未通电并完全关闭、而环境温度超过150℃ 时、是否会产生与通电相同类型的损坏?

3、如果环境温度超过150℃ 、那么后来又降低到50℃、之后 IC 正常工作、是否可以继续使用 IC? 或者它是否会导致未来出现问题?

 

提前感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jade、

    这实际上取决于客户的风险容差和温度偏移的原因。 下面是一般建议。  

    1)热量是半导体的敌人。 每25°C、器件的老化速度就会提高3倍。  电迁移(即金属移动)是一个主要问题。 在150°C 以上、可能还有其他人、但我不太熟悉它们。

    2)关闭更好,因为电迁移需要热量和电流。 关闭时无电流  

    3)更多的 IC 预期寿命被删除比平时,所以有。