This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122UE4:封装信息

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453106/iso122-iso122ue4-package-information

器件型号:ISO122

工具与软件:

请提供 器件 ISO122UE4的 SOIC 封装的正确引脚数。  我在下面附上了数据表的链接。  请确认器件的封装是 SOIC-28还是 SOIC-8。 此外、请确认此器件的工作电压范围。 谢谢你。

ISO122精密低成本隔离放大器数据表(修订版 A)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poonam:

    请参阅 数据表的第6节引脚配置和功能。 该器件具有8个引脚、但采用宽封装、以满足高电压应用的爬电距离/间隙要求。 对于工作电压、可以在数据表的 TPC 表中找到该值。