This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411:最大脉冲电压

Guru**** 2897420 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453441/amc1411-max-impulse-voltage

器件型号:AMC1411
Thread 中讨论的其他器件:AMC1400

工具与软件:

大家好、团队成员:

该器件的 Vimp 是否与 AMC1400相同? 9800V 峰值。 它未在数据表中显示。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    是的、这是相同的。 感谢您提醒我们注意此数据表误差。