This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311S:削波电压范围

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0311S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454730/amc0311s-clipping-voltage-range

器件型号:AMC0311S

工具与软件:

团队成员、您好!

当输入电压介于2.56V ~ VDD1+0.5V 之间时、输出是否始终削波至2.56V?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    是的、 达到削波电压后输出不会进一步增加。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmad、

    我知道在达到削波电压后、削波输出没有改变

    在 Vin: 2.56V ~ VDD1+0.5V 的条件下使用 AMC0311S 是否可以正常工作?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    谁是客户、应用程序是什么?

    如果 VIN 引脚处于该范围内、则应该没问题。  务必确保输入电流不超过最大额定值。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ahmad、

    我明白了。

    由于公共论坛、我无法填写客户姓名和申请。 我会给您发送一封电子邮件。

    此致、

    酒井正太郎