This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:OPA838断电特性

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1453972/opa838-opa838-power-down-feature

器件型号:OPA838

工具与软件:

您好!

您能否确认 OPA838的断电操作?

问题是这只是降低电源电流还是在输出断开的情况下实际禁用。  

在断电模式下输出是否仍在驱动?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在断电模式下、输出被禁用。 因此输出电压会受到反馈电阻器的影响;请参阅第7.3.3节中的备注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    感谢您的回答。  

    您所说的是否来自特定器件的经验?

    第7.3.3段没有明确说明你所说的话。 图6-51至6-54也是如此。

    我们可以让 TI 员工或 FAE 确认您的意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vzaz:  

    清楚表明在关断期间禁用输出是正确的。 输出进入高阻抗状态、电源电流降低。 该器件将不再像放大器那样工作。  

    此致!  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答雅各和克莱门斯。

    我懂了。