This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6515:能否与±2.5V 的双电源配合使用

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454268/lmh6515-is-it-possible-to-use-with-split-supply-2-5-v

器件型号:LMH6515

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMH6515并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 LMH6515、   

双电源±2.5V 下的运行

我正在考虑 LMH6515是否可以使用直流单端和正/负输入。

另外、您能否提供一个电路示例?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:  

    通过将 GND 引脚连接到-2.5V、LMH6515可以使用+/- 2.5V 电源。 但是、如果您这样做、数字输入引脚现在将以-2.5V 而不是 GND 为基准。 这意味着数字输入上的逻辑低电平将为-2.5V。  

    我在您的上一主题中回答了该输入问题。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的答复。

    我知道 LMH6515可用于 +/- 2.5V 双电源。

    在这种情况下、必须将其视为逻辑电平转换。

    我将与客户分享。

    当客户有其他问题时、我会咨询另一个主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi