This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:LM7301

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454653/lm7301-lm7301

器件型号:LM7301

工具与软件:

如果我在该负输入电压和放大器的输入引脚之间放置一个限流电阻器、那么输入电压是否能够为-0.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;输入引脚上的绝对最大额定值允许高达10 mA

    但请注意、当您处于输入共模电压范围之外时、并不能保证器件能够正常工作。