This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:有助于将 CAN 信号转换为 TTL

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450080/lmv7219-help-with-converting-a-can-signal-to-ttl

器件型号:LMV7219
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

我们目前在 CAN 总线读取器方面有一些设计问题、可以提供一些建议。

读取器通过 PCBA 上的电容耦合平面检测(非插入式) CAN 信号并将其转换为 TTL 或 CAN 信号。

这些平面大约为3pF。

我们希望检测大约2.5伏特的差分信号、但也希望检测其他信号、例如 K 线和 RS232、其波特率为9600至1M。

J5和 J6是耦合平面。

MPU U4也可以忽略不计、因为它只是针对其他器件转换来自压缩器(U3)的 TTL 信号。

我们想通过该读取器读取 CAN-FD 信号(1MHz 标称比特率和8MHz 数据比特率)、并且已经在 TINA-TI 中测试了几个电路而没有成功。

在将哪款运算放大器/比较器用于我们的仪表放大器以获得所需输出方面、我们能否获得一些帮助/建议?

最好使用具有 SOT23外壳的运算放大器/比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    我不太熟悉 CAN 和 CAN-FD、您能回答我的一些问题以帮助我理解吗?

    1.电路的最终目标是使用比较器将差分 CAN/CAN-FD 信号转换为单端 TTL 信号(0-5V)吗?

    可以将 J5和 J6建模为交流6pF 交流耦合电容器吗? 如果是、J5和 J6左侧的电压摆幅是多少(CANH 和 CANL 电压摆幅和共模)?

    3.能否向我介绍一下您测试过的一些 TINA-TI 电路?

    此致、

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何希雅
    CAN-FD 的工作原理与正常 CAN 相同、只是它发送数据的方式不同。
    它以更快的比特率发送数据。

    1.正确。

    2.我们在仿真中还使用了3pF 电容来模拟 J5和 J6。
       CAN-FD 信号在平面之后具有大约30mV 至40mV 的摆幅、在平面之前具有0.5V 的摆幅。

    3.与您分享这些信息的最佳原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    感谢您回答这些问题! 您可以连接。 TSC 文件回复此帖子。 或者、您可以通过消息将其发送给我。 我向您发送了一个朋友请求、我们也可以通过消息进行沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受您朋友的请求、并向您发送有关仿真的消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

    我将通过消息继续演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为它似乎已离线处理。

    卡盘