This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014A:电容负载曲线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1014A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455014/lt1014a-curve-of-the-capacitive-load

部件号:LT1014A

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户请求我们是否可以 根据器件 LT1014A 的过冲提供容性负载曲线。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我们需要测量该曲线、因为我们目前没有该曲线。  您的客户还可以测量此信息、但将10mVpk 方波应用到具有不同容性负载的运算放大器缓冲器的输入。  此测量的频率设置通常介于1kHz 至100kHz 之间、并根据需要进行调整、以使示波器上的波形易于读取。  我没有此器件的样片、因此执行此测量需要一些时间(在2025年的第1季度)。  我建议客户自己测量一下、因为如果有器件的话、这是一个比较简单的测试。

    此致、艺术