This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139JAN:LM139J 尺寸问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139A-MIL, LM139, LM139-MIL, LM139JAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454734/lm139jan-lm139j-dimensions-questions

器件型号:LM139JAN
主题中讨论的其他器件:LM139LM139-MIL、LM139A-MIL

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我的客户希望 在其设计中使用 LM139J。

当他拿取了 LM139J、23+时、 他测试 发现、   根据您的数据表(发布在 TI 网站上)、尺寸不匹配

例如:  测试的最小长度为18.19、 而数据表 为19.15;   测试的最大宽度为7.35、 而数据表为7.19

 您能否告诉 我们如何向客户解释、 哪一个是正确的?

是否有任何官方 文件对此进行解释?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cindy、

    完整的器件型号是什么? 我们有不止一种类型的 LM139。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    完整的器件型号为 LM139J。 如下所示:

    谢谢!

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。  我们正在度假、1月6日我们返回时将查看您的帖子。  很抱歉我们的回复延迟了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于可订购器件型号 LM139J、正确的通用器件型号不是 LM139JAN 或 LM139、而是 LM139-MIL。

    LM139-MIL 没有 SMD、但它是 LM139A-MIL 的变体、 SMD 5962-87739也定义了该变体 、它指的是 MIL-STD-1835、它指定了 GDIP1-T14的尺寸如下:宽度为5.59mm 至7.87mm;长度达19.94mm (无最小值)。 您拥有的芯片符合这些限制。 因此、如果您的客户是 DoD、那么没有什么错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    感谢您的解释。  我现在明白了。

    圣诞快乐!

    罗恩、查克、 圣诞快乐!

    谢谢大家!