This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7712:LMP7712MME/NOPB

Guru**** 2815495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455401/lmp7712-lmp7712mme-nopb

器件型号:LMP7712

工具与软件:

您好、我正尝试从器件上的标记中确定批次和/或生产日期代码。  器件标识是正确的 AD3A、但高于该标识是5AF5、我认为这是一个批次/生产日期代码或包含它。  你能帮我解开这个吗?  谢谢你。   器件型号为 LMP7712MME/NOPB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    5A F5是2015年10月。 最后两个与批次代码相关。 是什么导致您阅读此代码?