This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:DAC 输出至4至20mA 的转换。

Guru**** 2926740 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449597/xtr116-dac-out-to-4-to-20ma-conversion

器件型号:XTR116

工具与软件:

大家好!

有关同一问题的最后一次通信、请访问以下链接。

xtr116-DAC-OUT-4至20mA 转换

现在仿真工作正常、输入电压为0.1752V-3.0998V-- 输出电流:4 - 20mA。

我订购了 XTR116转换器模块用于原型、方框图如下所示。

下面的方框图中给出了该应用。

我已使用此转换器模块和2线电流环路对此进行了尝试、并且我已为 MCU 和 XTR116 5V 稳压器输出提供的其他电路供电、并且我在终端窗口上从 RS485获得输出。 (器件打印输出所需的电流极低)

和我设法提供从 DAC 至 XTR116转换器的电压、  分别针对0.1752V 至3.0998V 的 DAC 电压检查4至20 mA。  

上一种情况中、我在转换器板上安装了电阻器、但较低电压下的值仍然不合适。 从 1.4884更改为2.95271V、其可提供适当的电流输出、如下所示。

DAC 电压(V) 输出电流(mA)
 转换器环路断开
仿真器输出
mA
0.172502 10.72. 3.99
0.31894 10.86 4.79
0.46558. 10.81. 5.6.
0.611771 10.72. 6.4.
0.7585 10.82. 7.2.
0.90438 10.75 8.
1.050701 10.79 8.8.
1.19626. 10.86 9.6.
1.34235 10.92. 10.4.
1.4884. 11.07. 11.2.
1.63472 11.84. 12.
1.7806 12.63. 12.8.
1.92707 13.42. 13.6.
2.07333. 14.20.   14.4.
2.21973. 15. 15.2.
2.36657. 15.89 16.01.
2.51254. 16.58. 16.81.
2.65968 17.38. 17.61.
2.8054. 18.17. 18.41.
2.95271. 18.96. 19.22.
3.09981 10.89

 

因此、 0.172502V 的预期电流输出为4mA、但当我启动电源时、DMM 上显示的启动电流为10.89mA、它变化缓慢、当我按照上表中的顺序施加电压时、它在 1.4884至2.95271V 后提供正确的读数、这是为什么发生的。

流程是否正确、或者我缺少什么?

如果有人能提供同样的帮助、我将不胜感激。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    在输出电流环路中、您使用的电阻负载是多少? 我注意到您的仿真中具有0欧姆。  

    [quote userid="517110" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449597/xtr116-dac-out-to-4-to-20ma-conversion 上次用例中提供的电阻我安装在转换器板上但低电压下的值仍然不正确。 从 1.4884到2.95271V、它提供适当的电流输出、如下所示。

    我有点困惑。 您这么说是指什么电阻器?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    此外、我想确认输入 DAC 和 MCU 已按以下方式连接其电源电压和接地引脚:  

    否则、这可能会导致一些问题。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的答复。

    电阻负载为0欧姆至250欧姆、我正在变化、所以请忽略它。 通过更改 RL、我得到了相同的输出。

    我之前讨论的是仿真中的 Ros 和 Rset 电阻器、我设法在开发板上设置这些电阻器值、我已将 R3更改为18.26K 欧姆电阻器、并将同一电阻器的结通过134.5K 欧姆连接到 IC (Vref)的引脚1。  如下图所示、   

    结果没有我之前说过的那样、我将5V 连接到了 MCU 和其他电路。 接地(红色)引脚从 XTR116板连接到 MCU 板。 探头连接到电流表。

    如下图所示。 我向 XTR116板提供了 DAC OUT 电压。  

    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    我已将 MCU 接地引脚连接到 IC 的引脚3、但问题仍然存在。  以上是连接的图像。

    红色引脚现在与 IC 的引脚3连接。

    如果需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    您是否有办法读取通过该点的电流?

    这可能有助于确定该系统中发生了什么。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    以下是输出和 I_IN 引脚 2电流的电流读数。

    I_IN (引脚2)电流 mA 环路 O/P 电流 mA
    0.045 10.925.
    0.058. 10.97
    0.065 11.025.
    0.071 10.854.
    0.078 10.911.
    0.085 10.886
    0.092 10.928
    0.099 10.928
    0.106. 11.025.
    0.113 11.147.
    0.120   11.879.
    0.128. 12.672.
    0.136. 13.468
    0.145. 14.266.
    0.153. 15.064
    0.160   15.873.
    0.169. 16.667.
    0.177. 17.476.
    0.185. 18.272.
    0.193. 19.075
    0.201 19.881.

    如果需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sagar:

    感谢您提供这些信息! 本研讨会内容非常丰富。 就像您之前提供的数据一样、与较低的电流相比、较高的输出电流似乎准确。  

    这看起来是一个典型的限制示例、说明限制是由外部电路消耗过多电流引起的。 如 2线4 -20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流 消耗限制后文所述、当由 VREG 和/或 VREF 引脚供电的电路消耗超过3.8mA 的电流时。  

    该理论还解释了仿真未看到它的原因、因为您未在仿真中将输入添加到 XTR!  

    接下来的步骤是确认输入电路的静态电流并查看其消耗是否超过3.8mA。 基于您的电路不能低于10 -11mA 这一事实、我怀疑这可能在14mA 附近消耗。  

    此致、

    Robert Clifton