This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:OPA277

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455179/opa277-opa277

器件型号:OPA277

工具与软件:

请检查以下部分、我们收到了标记-不确定标记是否正确。

 

CPN: COB24-205189-277

PO SPO016220

组装地点代码: A =?

组装地点代码: K =?

规格数据表:OPA 277U A

              实际:OPA 277U K

 

这是 正确的器件吗?

 

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "A"表示较便宜的变体、但其电气特性较差。 由于您是一个不错的客户、TI 出于物流原因向您发货了非 A 芯片。

    "K"可能表示组装地点;只有一个(马来西亚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Helen:

    请查看 Clemens 评论。  带有"A"的 UA 是屏蔽 OPA277放大器的较低级别的。 U 是较高的等级、成本通常可能略高于 UA 等级。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond