This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:双路运算放大器的环路测试异常。

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454930/opa187-the-loop-test-of-the-dual---operational---amplifier-is-abnormal

器件型号:OPA187
主题中讨论的其他器件:TLV6001

工具与软件:

您好!

我最近看到了一篇有关 EDN 的信息文章、其中讨论了测试运算放大器特性的方法。 这是极富见解、我决定尝试文章中提到的一些电路、

在使用双路运算放大器测试其中一个电路时、我注意到当受测器件(TLV6001)由单电源供电时、电路的输出变得不稳定。 然而、当我使用一个双电源(±2.5V)时、输出变得稳定。 我已经尝试添加环路反馈电容器(22pF)、但使用单电源时输出仍然不稳定。 但他在仿真中是稳定的、我认为单电源的效果应该和双电源一样。

能否就如何解决此问题提供一些建议或指导? 我对此并不熟悉、因此、非常感谢您的帮助。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cc:  

    [quote userid="604986" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454930/opa187-the-loop-test-of-the-dual---operational---amplifier-is-abnormal 您能给我提供一些关于如何解决这个问题的建议或指导吗? [报价]

    这就是 TLV6001的输入共模范围(Vcm)、您需要确保运算放大器工作在线性范围内。  

    理论上、您的电路满足 TLV6001的 VCM 要求。 实际上、由于不同 IC 批次的分散、它没有安全裕度。 输入需要提供一些偏置电压、例如  对于单电源轨、V3 = 200mV、500mV 或 GND 以上的类似 VCM。  某些 TLV6001运算放大器的 GND 可能过低。  

    对于双电源轨、VCM = GND 符合数据表的要求。

    e2e.ti.com/.../Op_5F00_amp_5F00_Test_5F00_Basics_5F00_from_5F00_TI-Servo-Method.pdf 

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

    HVA 应用团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回复和共享文档。 我发现这似乎是与我以前看到的内容相同的内容。 这是我在 EDN 上阅读的文章的链接。 我认为这本书编写得非常出色。 仔细阅读过后、我相信我找到了解决方案。 我尝试将 CCOM 电容器(C2)增加到大于22pF 的值、但环路输出不稳定性的问题消失了。 输出现在已稳定至直流值。

    https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-3-configurable-circuit-tests-op-amps/  

    https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-4testing-op-amps-requires-stable-test-loops/

    但是、我仍然有一些问题我还没有完全理解、感谢您在以下方面提供指导:

    1. 测试环路运算放大器时、选择环路放大器时应遵循哪些原则? 是否满足以下标准:

      • GBW > DUT GBW?
      • AOL > DUT AOL?
      • VOS > DUT VOS?
    2. 您能否提供一个公式或方法来快速估算环路补偿电容器(C2)的值范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 cc:  

    测试环路运算放大器时、选择环路放大器时应遵循哪些原则? [报价]

    在本例中、DUT 运算放大器的 GBW = 1MHz。 由于增益配置为51k/102 +1 = 501V/V、因此其可用的 BW = 1MHz = 501 = 1.996kHz。 为了提高 BW 和测量速度、它为此添加了环路放大器。   

    [报价 userid="604986" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454930/opa187-the-loop-test-of-the-dual---operational---amplifier-is-abnormal/5583309 #5583309"]
    • GBW > DUT GBW?
    • AOL > DUT AOL?
    • VOS > DUT VOS?
    [报价]

    我不认为要选择环路增益放大器、上述标准必须成立、但环路放大器通常是能够驱动 ATE 的输出负载的高级运算放大器(功率放大器)。 因此、环路放大器的选择标准应具有低开环输出阻抗、并且能够提供比标准运算放大器更高的电流来驱动所测仪器(ADC、DMM 等)。  

    在线性运行时、开环中的总 Aol、a_ol_total = a_ol_DUT x a_ol_loop_amplifier、增益带宽积仍应用于线性运行时。 如果电路在 DUT 和环路放大器的线性范围内运行、则输出将遵循 DUT 的 Vos 行为。 请注意、环路放大器根据建议的配置使用双电源轨、环路放大器本身以开环拓扑运行、并且整个反馈环路会反馈到 DUT 运算放大器。   

    您能提供一个用于快速估算环路补偿电容(C2)值范围的公式或方法吗?

    没有计算 C2值的快速方法。 必须执行开环交流稳定性分析、或通过波特100,500或通过网络分析器进行其他增益和相位分析来测量环路稳定性。 本文展示了 II 型补偿技术的波特图和相位裕度图。  

    如果您对运算放大器的不同补偿方法感兴趣、可观看下面的视频系列。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html?keyMatch=op%20amp%20lab%20video%20series&tisearch=universal_search

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/sszt999?keyMatch=op%20amp%20stability%20video%20series&tisearch=universal_search

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

    [/quote]