This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:INA317低成本版本

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455774/ina317-ina317-low-cost-version

器件型号:INA317

工具与软件:

你(们)好

我们是否有任何低成本版本/路线图? 我只是检查一下路线图。 它是唯一一种对成本敏感的解决方案。

客户项目计划于25年第2季度发布到 RTM。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我不知道路线图上有任何低成本版本的 INA317或类似器件。 我认为、INA317仍是我们寻找成本优化型高性能 INA 的理想选择。  

    与 INA317相比、唯一一款价格较低的新(ISH)器件是 INA35x 系列。  

    INA35x 系列中的器件使用与 PGA 类似的内部 RG 电阻器、但与使用零漂移架构的 INA317等器件相比、这些器件将具有更大的失调电压。  

    对于此插座有什么具体要求吗? (BW、功率预算、增益、精度、CMRR、 偏移)

    谢谢!

    Jacob