This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA106:INA106共模输入和差分输入范围规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455223/ina106-ina106-common-input-and-differential-input-range-spec

器件型号:INA106

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用 INA106进行电压检测、VS+ VS-为+/-12V 电源。 测量电压+到 GND 电压信号、最大电压为6Vrms、因此 INA106的差分输入为6V、V+输入引脚上的共模输入电压也为6V。 他们对 INA106数据表的共模和差分输入范围规格感到困惑。

我是否知道这是 INA106数据表的拼写错误? 为什么共模输入和差动输入范围只具有+/-1V 的最小规格和+/-11V 的规格?

通常这些范围应该与 VS 电源值相关、但我没有在 INA106数据表中找到更多信息。 您可以评论一下 INA106共模和差分输入范围详细规格吗? 最小值、典型值和最大值。

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、"共模"规格仅适用于具有负反馈的运算放大器、其中两个输入引脚具有相同的电压。

    在 INA106数据表中、"差分"描述了两个输入引脚之间的电压、而"共模"描述了每个引脚上的绝对电压(相对于接地= V−)。

    INA106的增益为10、因此6V 的差分输入电压会导致60V 的输出电压、这是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunjing,  

    克莱门斯对差分放大器的共模和差模信号的描述是正确的。  

    INA106数据表中没有拼写错误。  

    如果您对此器件还有其他问题、敬请告知。  

    谢谢!

    Jacob