This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:DS 有关 INA381A1的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381, INA381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452016/ina381-ds-question-regarding-ina381a1

器件型号:INA381

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户现在正在针对其应用评估 INA381、如果遇到一些问题、可能需要您确认、谢谢。

是否也是 RESET 引脚的逻辑高电平和低电平阈值?

我们是否有 Vs 的准确度? [电源电压]

BR.

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    Unknown 说:
    1. 是否也是 RESET 引脚的逻辑高电平和低电平阈值?[/QUOT]

    数据表中的 Vih 和 Vil 也适用于 RESET 引脚。

    2.我们对 Vs 是否准确? [电源电压][/报价]

    如果数据表中未指明、则不能 但是、我们确实提到了 Vs 相对于电源和 GND 的摆幅。

    此致!
    Mallika Senthil

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika:

    感谢您的评论、还有一个问题想得到您的评论:

    1.我们是否有针对 INA381的 FMEA 报告?

    谢谢

    BR.

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank

    感谢您的耐心。

    由于美国假期,马利卡目前不在办公室,并将在12月26日返回时回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们通常会收到这种类型的汽车级器件请求。 您能否详细介绍客户申请此文档的原因? 该器件的应用是什么?

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TI 仅提供汽车级器件的 FMEA 文档。 这是 INA381-Q1 (汽车级器件)的 FMEA。
    https://www.ti.com/lit/pdf/sboa409

    此致!
    Mallika Senthil