This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4170:OPA4170AIPWR

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456005/opa4170-opa4170aipwr

器件型号:OPA4170

工具与软件:

你(们)好

请检查以下照片并确认部件属于哪些部件? 您可以选择 A、B、C、D、E 或 F
请您今天再次向我确认、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A

    一般而言、没有这种集成趋势;制造成本的增加使得这种经济性仅适用于某些高处理应用程序(台式机/服务器 CPU、移动电话)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tracy:  

    Clemen 正确地说、IC 尚未达到低成本元件的这种集成度水平。  

     OPA4170 属于一个类别、它可以与传感器集成、而 TI 的某些产品具有这些功能。 我认为这是面向未来的集成方框图。

    在混合 IC 工艺中可以实现 MCO 集成、但只能实现上述部分集成。 3D 集成是混合技术面临的挑战。 TSMC、三星和英特尔、内存和其他半制造商可以进行3D 集成和设计、 但在某些产品中仍然受到限制。 为了在广泛的应用中实现上述集成、半制造商必须掌握所有这些 IC 工艺和设计技术、并且将这些 IC 集成到单个基板中将非常困难。 如果要购买所有单独的 IC 并将其整合到混合 IC 中、这是可能的。 但是、 对于大众市场来说、它不会是低成本 IC。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond