This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:测量来自负载的电流

Guru**** 2816445 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455813/ina232-measure-current-from-a-load

器件型号:INA232

工具与软件:

嗨、

假设一个直流/直流转换器的输出电压最大为20V、最大 I_OUT = 3A

我应该如何为 INA232接线、以便测量通过直流/直流转换器输出端负载电阻器的电流? 我需要哪种分流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将分流电阻器置于负载之下或之上。 (如果您不希望在负载和系统的其余部分之间存在接地偏移、请使用高侧分流器。)

    INA232可以使用20mV 或80mV 的满量程范围、因此您应该调整分流电阻器的大小、以便为想要能够测量的最大电流生成该压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20/80mV 范围之间有何差异?

    当 I_max = 3A 时、您会建议什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    20mV 和80mV 范围的差异在于您的测量分辨率以及您希望能够测量的最大电流。 数据表的第8.1.1节对此进行了介绍

    我建议您 在此处观看我们题为"如何选择分流电阻器"的 TIPL 培训视频 、以获取有关选择合适分流电阻器的帮助。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Louis。 最后一个问题:我可以读取寄存器电流、它会返回一个十六进制数? 或者如何计算电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    是的、CURRENT 寄存器返回一个十六进制数、以进行注释 h 在复位值之后。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为对于0-3A 电流范围(22、48mV)而言、6m Ω 是合适的?

    大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    是的、最大电流为3A 的6mΩ 电阻器会在分流器上产生~18mV 的压降、处于该器件的20.48mV 限制范围内(在该特定的 ADCRANGE = 1设置中)。

    Louis