This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV772:1.LMV772QMMX/NOPB 2.TLV3502AQDCNRQ1

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1452067/lmv772-1-lmv772qmmx-nopb-2-tlv3502aqdcnrq1

器件型号:LMV772
Thread 中讨论的其他器件:TLV3501A-Q1

工具与软件:

请为以下组件提供 aFMEDA、DFME 和安全文档

1.LMV772QMMX/NOPB

TLV3502AQDCWRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinitha:

    似乎这些器件的产品页面上没有功能安全文档。 请给我一些时间、看看我是否能为您生成这些代码。 我会在得到回复后更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinitha:

    随附 TLV3502AQDCNRQ1的时基故障率报告:

    e2e.ti.com/.../4848.FIT-and-Failure-Mode-Distribution-TLV3502AQ1.pdf

    对于 LMV772QMMX/NOPB、搜索有关该器件的信息来运行计算将需要更长时间。 我会在找到此帖子时更新此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  何绍、

    非常感谢该文档、我期待您对两个 IC 的安全文档进行重放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、何绍、
     
    您能给我们提供 PIN FMEA 文档或草稿版本吗,请告诉我们是否有任何类似的文档可用于模拟上述组件

    此致
    Shrinitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinitha:

    这是类似器件 TLV3501A-Q1的 FMA 草稿版本。 这是 TLV3502A-Q1的单通道版本。 请忽略有关关断引脚的分析、因为双通道版本上不存在该引脚。

    e2e.ti.com/.../TLV3501_2D00_Q1_5F00_Pin_5F00_FMA.pdf

    我目前仍在努力查找 LMV772QMMX/NOPB 的信息。 我将在获得更新后回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shrinitha:

    以下是 LMV772QMMX/NOPB 的其余文档:

    e2e.ti.com/.../LMV772QMMX-Pin-FMA.pdf

    e2e.ti.com/.../FIT-and-Failure-Mode-Distribution-LMV772QMMX.pdf

x 出现错误。请重试或与管理员联系。