This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802 PSpice 模型

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455330/buf802-buf802-pspice-model

器件型号:BUF802
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我已经  从您的网站下载了 TI - PSpice BUF802 PSpice 模型:

https://www.ti.com/product/BUF802?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-eu&utm_content=BUF802&ds_k=BUF802&DCM=yes&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1Km7BhC9ARIsAFZfEIulwe96OFq8gKYPI0sCKTfK7RyKRCtp1y7mWDOIsQ4P-LhlvsslOxwaAkZrEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#design-development。

我正在尝试模拟您的参考交流/直流缓冲器设计。

在2MHz & tstop=1us 处进行的第一个瞬态仿真是可以的、在绘图窗口中、我可以看到"out"1Vpk 正弦波。

对于第二次仿真、我将源频率从2MHz 更改为20MHz、并将停止时间从1us 更改为100ns (100e-9)、请参阅随附图像。

启动仿真后、绘图窗口不显示任何结果。 我最终停止仿真、看到仿真时间为1.610ms、比我给出的100ns 的停止时间大得多。 但仍然没有绘图结果。

我使用过很多仿真器、但从昨天开始仅使用 TI PSpice。 我是不是做错了?

实际上、我正在尝试 将 buf802 PSpice 模型转换为 ADS 网络表。  转换由于 ISwitch PSpice 实例而失败。

我想修改 PSpice 网表以摆脱 ISwitch、而是使用 vSwitch。 我希望确保新的 PSpice 仿真网表仍然能提供一致的结果。

提前感谢您的帮助和圣诞快乐。

Nicolas  

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我也能够使用20MHz 输入信号来仿真电路、看上去工作正常。 如果我们尝试增加时间、显示之前设置的值为1us、仿真是否正确? 遗憾的是、对于转换模型文件、这是我们无能为力。 我们的模型是为在 TINA-TI 和 PSpice for TI 平台上工作而创建的、但不能保证可以在其他仿真软件中正确实现这些模型。

    此致、

    Ignacio