This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:原理图审核

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1456104/ina232-schematic-review

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件:TPS55288

工具与软件:

嗨、

我正在使用 INA232通过外部 TPS55288降压/升压转换器测量负载两端的电流、我想知道原理图是否正常。

ISN 电压最大为20V、最大电流从 TPS ISN/ISP 引脚控制为3A。

X11-2完全是这样的  

我会在这些端子上放置一个负载电阻器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    您的原理图看起来很好、请确保 SDA 和 SCL 线路上有上拉电阻器。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、上拉位于 tps55288引脚上。 2k2足够? 谢谢我的朋友。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    很乐意提供帮助! 通常情况下、上拉电阻器是4.7K、但我认为介于1和10k 之间的任何值都应该有效。  

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到一些原理图的 IN 引脚和电容器上有一些串联电阻器、您很想向我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请参阅数据表的第8.1.4节。 我将链接附加到数据表、供您参考。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina232.pdf

    此致!
    Mallika Senthil