This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:电流测量放大器选择

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4131, AMC3301, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455742/amc3302-current-measurement-amplifier-selection

器件型号:AMC3302
主题中讨论的其他器件:THS4131AMC3301

工具与软件:

您好!

我需要测量高达50A 的电流。  

50A x 1m Ω= 50mV

50A x 5m Ω= 250mV

AMC3301和 AMC3302均满足要求。 之后、我们需要将2V 输出放大至10V 输出。 (使用 THS4131)。

您能否提供适用于电流检测要求的器件(AMC3301或 AMC3302)的建议。

谢谢、此致、

Ilamparithi Tamizhanangu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ilamparithi:

    对于50A 等较大电流范围、我们推荐使用输入电流范围较小的器件- AMC3302。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    EVA