This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:使用 THS4541通过降低信号噪声来降低信号噪声的应用

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1455689/ths4541-applications-that-use-ths4541-to-reduce-signal-noise-by-reducing-signal-noise

器件型号:THS4541

工具与软件:

THS4541我是否可以将增益配置为降低2倍、并且在数据表中建议仅将电阻放大2倍、那么我是否可以交换 Rf 和 Rg 的402欧姆和191欧姆电阻值来实现缩小信号的目的? 缩小失真和 THD 指示灯是否仍参考2倍放大的图表参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    我对您的确切问题有点困惑、但我是否正确、您似乎希望有一个衰减器电路? 如果是这样、数据表中的第9.2.1节重点介绍了使用 THS4541的此类电路示例。 在本例中、它们保持402Ohm 反馈电阻器不变、并相应地增加 RGS 电阻器。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi!í a Ignacio、í a.
       非常感谢、我还找到了衰减器的原理图、我打算使用 Rf=402欧姆、Rg=806欧姆、但从数据表来看、衰减应用似乎会导致波特图中高频的相位裕度小于45度、并且我需要使用 Cs 和 Cf 来补偿零点。 但在计算这些值时、由于我的应用场景不适合数据表中的任何示例、我想确保我的参数计算是否存在问题:
    首先、当增益为0.1V/V 时、数据表中给出的增益带宽积为850MHz、表7-2中给出的单位增益带宽为457MHz、即使满足巴特沃斯响应的2V/V 单位增益带宽也为302MHz (该带宽积不等于增益带宽积)、那么我判断这是一个多极系统、然后我假设满足主增益的频率也是反比、 那么增益带宽积基本上没有变化、即使我的增益为0.5、那么我仍然应该使用850MHz 作为 GBP (请告诉我是否有任何无效的假设、因为下一个参数推导基于此);
    2. NG1=1+0.5=1.5可以从 DC_nG 的公式中获得、并且还采用 NG2=3.1V/V (这里我想此增益设置的相位裕度约为65、这是理想的相位裕度、因此数据表使用此指数作为频率补偿的主题指数、如果不适用、请通知我)、则 Zo 关于120MHz;
    3. Cf 和 Cs 可以分别根据方程式(16)和(17)得出:1.064pF 和2.234pF、因为内部有0.85pF 构成 Cs 的一部分、所以 C3的实际值应为(2.234/2)-0.85=0.267pF;
    4.综上所述, 319.4MHz、120MHz ,补偿是在主极点之前;


    此外、我想问、500欧姆的设置是否仅用于失真测试等、用于 THS 本身的性能测试。 如果我携带 SAR_ADC、即驱动电容负载、是否需要500欧姆的外部电阻器(如图7-11所示)? 我不明白500欧姆 Rload 在此时的作用是什么? 对相位进行补偿? 如果您不使用直接休息或使用不同的值、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ting:

    对于我们使用850MHz 的 GBW 乘积值的公式集中使用的计算、这是正确的。 通过相同的步骤、我还获得了与您的值类似的值。 我能够使用这些值来仿真电路、并获得了相对平坦的频率响应、然后进行了检查。 至于负载、它不必是500欧姆、因为该器件可以使用一系列值。 负载会对失真和稳定性等因素产生轻微影响、但如果负载值不同、则不应该是问题。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Ignacio、ñ a

    感谢您耐心阅读我的估算过程并验证参数。 再次感谢你,祝你圣诞快乐! 希望现在还不是太晚。

    此致、

    你的朋友