This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:张弛振荡器的可变频率和振幅

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1449023/tlv3501-variable-frequency-and-amplitude-at-relaxation-oscillator

器件型号:TLV3501

工具与软件:

您好!
我想设计一个具有可变频率和振幅的张弛振荡器。 是否可以对 TLV3501执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    预期的频率范围是多少? 您期望的频率变化量(存在限制)。 准确度限值? LC? 晶振?

    您期望如何改变频率? 是多少? 可变电容器还是电容器?

    您是否期望占空比为50%? 或 PWM?

    比较器具有数字输出-因此改变幅值需要衰减输出或变得非常复杂、因为输出通常用作反馈路径的一部分、并且可以更改阈值。

    这可能不像您想的那么简单... 最终应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我需要一个振幅为5V 或10V、 频率为100Hz-5kHz、占空比为20-80%的交流方波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    TLV3501的最大电源电压为5.5V、因此器件将无法摆动到10V。

    请阅读此指导手册、了解如何使用比较器和分立式组件实现张弛振荡器: 模拟工程师电路张弛振荡器电路

    动态更改摆幅、频率和占空比将涉及动态更改外部无源器件(电容器和电阻器)。 正如保罗所说的,这可能不是简单的。 您能给我们介绍一下这个张弛振荡器的最终应用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    如果您有任何其他问题、请重新打开此帖子、